EIO0000004352_01

连接 B 型 USB 电缆夹

使用USB设备时,在USB接口处安装USB电缆紧固夹,可防止USB电缆松脱。

警告
爆炸危险
  • 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级、2 区类布线方式。
  • 请勿在I  级 2 区 A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
  • 请勿使用可能会削弱对 I 级、2 区适用性的替换组件。
  • 电路通电时,请勿断开设备,除非知道该区域没有达到易燃水平。
  • 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,请一定要先关闭电源。
  • 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
  • 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
  • 仅使用商业提供的 USB 线。
  • 仅使用非易燃性配置。
  • 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将支架连接到本产品的背面,并用两颗螺钉将其固定。
    注: 需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。
  2. 如图所示调整 USB 电缆的方向,然后将其插入 USB 接口。
  3. 如图所示转动扎带,将 USB 电缆固定到支架上,以便 USB 电缆从扎带环中穿过。
    注: 您可以使用宽度 4.8 mm (0.19 in) 厚度 1.3 mm (0.05 in) 的市售扎带代替此扎带。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?