EIO0000004352_01

部件号

部件号列表

系列 型号名称 部件号
Harmony FP6 HMIFP6600TMD HMIFP6600TMD
HMIFP6700TMD HMIFP6700TMD
HMIFP6500WCD HMIFP6500WCD
HMIFP6600WCD HMIFP6600WCD
HMIFP6700WCD HMIFP6700WCD
HMIFP6800WCD HMIFP6800WCD
HMIFP6900WCD HMIFP6900WCD
注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各型号配置。

数字位置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H M I (型号) (系列) (显示尺寸) (类型)
  FP 6 5: 10"
6: 12"
7: 15"
8: 19"
9: 22"
00: 标准
10 11 12
(LCD) (触摸屏) (电源)
T: 4:3 TFT
W: 宽屏 TFT
M: 模拟多点触摸
C: 电容式多点触摸
D: DC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?