关于产品的资讯
如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。
电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。
如果屏幕无法正常读取 (例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。在机器控制系统设计中,应考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中犯错的情况。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:
-
LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
-
LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示似乎有些改变。
-
遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失,屏幕变白问题即被解决。
-
长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
-
当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。 欲了解更多信息,请联系当地经销商。
www.se.com
警告 |
|---|
|
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
使用投射电容式触摸屏型号时的注意事项
当显示器表面潮湿时,带有投射电容式触摸面板的型号可能会异常运行。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
-
如果将 Touch Mode 设置为 Water detection mode,当发生异常触摸 (例如水) 时,触摸会被禁用几秒钟,以避免意外触摸。当异常触摸条件终止时,正常触摸操作在几秒钟后恢复。有关触摸模式的信息,请参阅 Touch Mode。
-
系统启动时,由于正在检查触摸屏初始值,请勿对触摸面板区域进行触摸。
| 注意 |
|---|
|
设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
与传统的模拟电阻膜相比,投射电容式触摸屏具有更高的透射率和更轻的触摸操作,并支持多点触摸。由于它能够检测到电容的微弱变化,投射电容式触摸屏容易受到环境噪声的影响。
虽然我们的产品已针对工业环境噪声进行了优化,并符合CE标志认证,但我们的产品并不能支持所有环境噪声。
请在安装环境中考虑以下事项,以避免触摸故障。
例如:
为降低本产品机柜的噪声电压:
-
在设备中执行抗噪声措施。例如,在变频器、伺服放大器或其他设备上安装噪声滤波器。请参阅制造商的说明手册。
-
将接地线噪声滤波器安装到设备的FG连接端。
-
将设备的机柜连接到建筑物上。例如,连接到建筑物的混凝土或钢筋部分。
危险
警告