EIO0000004352_01

DC 电源线准备

  • 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线重。

  • 不要在电源线中使用铝线。

  • 为了防止终端短路,请使用带有隔离套的引脚终端。

  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。

  • 导线类型为实心或绞合型。

  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。

  • 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。

推荐横截面积 0.75...3.5 mm2 (18...12 AWG)*1
导体类型 实心或绞合线*2
导体长度

*1 由于直流型号中的电流水平很高,建议使用粗导线,以尽量减少由于接线引起的电压降。

*2 使用绞合线时,确认导线所支持的电流水平。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?