EIO0000004352_01

网络安全指南

在安全的工业自动化和控制系统内使用本产品。全面保护组件(设备/装置)、系统、组织和网络免受网络攻击威胁需要多层网络风险缓解措施,及早发现意外,以及事件发生时的适当响应和恢复计划。有关网络安全的更多信息,请参阅 Harmony HMI/iPC Cybersecurity Guide
https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000004948/

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 首次使用时更改默认密码有助于防止未经授权访问设备设置、控制和信息。
  • 禁用未使用的端口和缺省账户(如果可行)将有助于尽量减少恶意攻击的途径。
  • 将已联网的设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
  • 将最新的更新和修复程序应用到操作系统和软件。
  • 使用网络安全最佳实践(例如: 最小权限、职责分离)可帮助防止未经授权的暴露、丢失、修改数据和日志、服务中断或意外操作。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?