EIO0000004352_01

安装过程

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
  • 在 I 级、2 区 A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时,将本产品安装到一个机柜中,防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏
当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 请检查防水橡皮垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。
    注: 安装垫圈除具有防水功能外还可吸收振动,务必使用安装垫圈。要了解如何更换安装垫圈,请参阅更换安装垫圈
  2. 根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔,然后将产品从正面安装到面板。
  3. 确认产品顶部的防坠锁已抵住面板。
    1. 防坠锁

    2. 安装面板

  4. 将安装紧固件插入顶部、底部、左侧和右侧的支架开口中,并使用螺丝刀一点一点地拧紧螺钉,将对角螺钉交替拧紧。
    注: 需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。
    1. 安装面板

    每种型号的安装紧固件数量如下。

    HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD, HMIFP6600WCD 顶部 - 2,底部 - 2
    HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD, HMIFP6900WCD 顶部 - 3,底部 - 3,左侧 - 1,右侧 - 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?