EIO0000003568_05

HMIDT75X

Dimensiones exteriores

1 Frente

2 Izquierda

3 Inferior

Dimensiones con el Box Module

1 Frente

2 Izquierda

3 Inferior

Dimensiones con cables

*1 Área de giro del tornillo

*2 Paso de la entrada de los tornillos de instalación

1 Posterior

2 Derecha

3 Inferior

NOTA: Todos los valores anteriores están diseñados para permitir que los cables se doblen. Las dimensiones indicadas son valores representativos que dependen del tipo de cable de conexión utilizado. Por lo tanto, estos valores son sólo para referencia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?