EIO0000004132.03

Interfaz en serie

La interfaz en serie no está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto.

Puede alternar el método de comunicación entre RS-232C y RS-485 mediante el software.

NOTA: Para obtener información sobre cómo conectar controladores y otros tipos de equipo, consulte el manual correspondiente del controlador de dispositivo de su software de editor de pantallas.
PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte la SG a una conexión a tierra confiable y conocida para reducir el riesgo de dañar el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector RJ-45 con una lengüeta de seguridad funcional.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

RS-232C/RS-485

Conector RJ45

NOTA: Cuando configure la comunicación de RS-485, puede que el esquema del cableado de algunos equipos requiera la polarización del terminal. Cambie la configuración de polarización con su software de edición de pantallas.
N.º del pin RS-232C/RS-485
Nombre de la señal Dirección Descripción
1 RD(RXD) Entrada Recibir datos (RS-232C)
2 SD(TXD) Salida Enviar datos (RS-232C)
3 NC - Sin conexión
4 D1 Entrada/Salida Transferir datos (RS-485)
5 D0 Entrada/Salida Transferir datos (RS-485)
6 RS(RTS) Salida Petición de envío
7 NC - Sin conexión
8 SG - Toma de tierra de señalización
Carcasa FG - Toma a tierra del bastidor
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.