EIO0000004134.03

串行接口

该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。

可以通过软件在 RS-232C 和 RS-485 间切换通信方法。

注: 若要了解关于如何连接控制器和其他类型设备的信息,请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。
危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 将 SG 连接到已知可靠的接地连接,以降低损坏电路的风险。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 切勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带完好锁定片的 RJ-45 连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

RS-232C/RS-485

RJ45 连接器

注: 当设置 RS-485 通信时,某些设备的接线图中终端位置可能需要极化。使用画面编辑软件更改极化设置。
插脚号 RS-232C/RS-485
信号名称 方向 说明
1 RD(RXD) 输入 接收数据(RS-232C)
2 SD(TXD) 输出 发送数据(RS-232C)
3 NC - 无连接
4 D1 输入/输出 传输数据(RS-485)
5 D0 输入/输出 传输数据(RS-485)
6 RS (RTS) 输出 请求发送
7 NC - 无连接
8 SG - 信号接地
外壳 FG - 机壳接地
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.