EIO0000003794.05

Accessori

I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs

Nome prodotto

Numero prodotto

Descrizione

Interfaccia USB (Tipo A)

Cavo frontale USB

XBTZGUSB

Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.

Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta)

HMIZGCLP1

Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB Tipo A, 1 porta, 5 morsetti/set).

Altro

Pellicola protettiva per lo schermo

HMIZD66W

Copertura antipolvere monouso per schermi da 12 pollici wide (5 fogli per confezione).

Pellicola protettiva anti UV

HMIZUV6W

Copertura di protezione del display, contro polvere e raggi ultravioletti, per schermi da 12 pollici wide (1 copertura per confezione).

Pellicola protettiva dello schermo anti UV

HMIZG60W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da 4 pollici wide (1 copertura/set).

HMIZG63W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da 7 pollici wide (1 copertura/set).

HMIZG65W1

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da 10 pollici wide (1 copertura/set).

HMIZG67W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da 15 pollici wide (1 copertura/set).

Fermaglio a molla

XBTZ3002

Dispositivi di fissaggio per unire questo prodotto alla superficie di montaggio dell'HMISTW6200.

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto

Numero prodotto

Prodotto supportato

Descrizione

Dispositivo di fissaggio dell'installazione

HMIZSFIX2

HMISTW6200

Dispositivo di fissaggio dell'installazione (q.tà 2/set).

HMIZSFIXTF1

HMISTW6400,
HMISTW6500,
HMISTW6600,
HMISTW6700

Dispositivo di fissaggio dell'installazione (q.tà 2/set).

Guarnizione d'installazione

HMIZS51W1

HMISTW6200

Per resistere a polvere e umidità quando questo prodotto viene installato su pannello pieno (1 pezzo).

HMIZS53W1

HMISTW6400

HMIZS55W1

HMISTW6500

HMIZS56W1

HMISTW6600

HMIZS57W1

HMISTW6700

Connettore dell'alimentatore CC

XBTZGPWS1

Tutte

Connettore per collegare i cavi dell'alimentatore CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?