EIO0000003794.05

Installazione con i fermagli a molla

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
MECCANISMO A MOLLA
Non rilasciare il meccanismo a molla del fermaglio tenendolo vicino al volto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Usare sempre la guarnizione d'installazione.
  • Tenere l'apparato fermo nell'apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono gli elementi di fissaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso.
  2. Verificare che la guarnizione del prodotto sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del display.
    NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
  3. In base alle Dimensioni dell'apertura del pannello dell'apparato, praticare un foro di montaggio sul pannello e montare il prodotto sul pannello dal lato anteriore.
    NOTA: Questo prodotto ha un gancetto sulla sommità, per evitare la caduta. Inserire la parte inferiore del prodotto nell'apertura del pannello, e poi inserire la parte superiore spingendo il gancetto verso il basso.

    1. Gancetto

  4. Premere i gancetti del fermaglio a molla nei vani di inserimento del prodotto. Regolare i fermagli molla in base allo spessore del pannello, portandolo su:
    • Posizione 1

      1,5 mm (0,059 in) ≤ spessore del pannello ≤ 4 mm (0,157 in).

    • Posizione 2

      4 mm (0,157 in) ≤ spessore del pannello ≤ 6 mm (0,236 in).

    Lato dei fermagli a molla

    1 Gancetto della posizione 1

    2 Gancetto della posizione 2

    3 Vani di inserimento

  5. Bloccare i fermagli a molla premendo simultaneamente il sopra e il sotto della molla.

    1 Pannello di installazione

    2 Fermaglio a molla

  6. Per rimuovere i fermagli a molla, sbloccare le mollette premendo sul retro della molletta fino a sentire lo scatto.

ATTENZIONE
RISCHIO DI LESIONI
Non far cadere il prodotto mentre si rimuove dal pannello.
  • Sostenere il prodotto al suo posto dopo aver rimosso i fermagli a molla.
  • Usare entrambe le mani.
  • Mentre si preme sul gancio, fare attenzione a non ferirsi le dita.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?