EIO0000003794.05

Collegamento del cavo di alimentazione CC

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Isolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Rimuovere l'alimentazione prima di collegare i morsetti di questo apparato.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutti le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione a 24 Vdc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
  • Poiché il prodotto non è dotato di interruttore, assicurarsi di collegare un interruttore all'alimentatore.
  • Assicurarsi di collegare a terra il terminale FG di questo prodotto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA:
  • I terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono separati all'interno di questo prodotto.

  • Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).

Preparazione del cavo di alimentazione CC

  • Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.

  • Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.

  • Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito. Per inserire il cavo nel connettore, tenere premuto il pulsante di apertura e inserire il cavo mentre la molla interna è premuta. In alternativa, è possibile crimpare e inserire un terminale a pin o a ghiera.

  • Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

  • Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.

Diametro del cavo

0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1

Tipo di conduttore

Filo pieno o intrecciato

Lunghezza conduttore

Driver consigliato

Cacciavite piatto (misura 0,6 x 3,5 mm)

*1 Per la compatibilità UL, usare AWG 14 o AWG 13.

Specifiche del connettore di alimentazione CC

+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Massa funzionale (Collegare correttamente il terminale FG alla massa.)
NOTA: Numero di parte: XBTZGPWS1

Come collegare il cavo di alimentazione CC

Passo

Azione

1

Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.

2

Controllare la tensione nominale.

3

Scollegare il connettore dell'alimentatore CC dall'apparato.

4

Spellare la membrana del cavo di alimentazione e torcere le estremità del cavo.

5

Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Stringere le viti del connettore dell'alimentatore CC per serrare il cavo al suo posto.

NOTA:
  • La coppia necessaria è 0,56 N•m (5 lb-in).

  • Non saldare il collegamento dei cavi.

6

Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore dell'alimentatore CC nel connettore di alimentazione del prodotto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?