EIO0000003794.05

Identificazione dei componenti (HMISTW6200)

Lato anteriore

Lato superiore

Lato inferiore

Lato posteriore

A: LED di stato

B: Vano batteria*1

C: Gancetto

D: Interfaccia Ethernet (ETH1)

E: Connettore di alimentazione

F: Interfaccia USB (Tipo A)

G: Interfaccia USB (micro-B)*2

*1 I prodotti non hanno una batteria.

*2 L'interfaccia USB (micro-B) è disattivata.

NOTA: Questo prodotto non possiede interfacce seriali (COM1).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?