EIO0000003794.05

Numeri di parte

Elenco Numero di parte

Serie

Nome del modello

Numero di parte

Harmony STW6

HMISTW6200

HMISTW6200

HMISTW6400

HMISTW6400

HMISTW6500

HMISTW6500

HMISTW6600

HMISTW6600

HMISTW6700

HMISTW6700

NOTA: Tutti i numero del parte potrebbero essere seguiti da qualunque lettera o numero.

Configurazione Numero di parte

Nel seguito viene descritta la configurazione dei numeri di parte.

Posizione cifre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

(modello)

(serie)

(dimensione)

(tipo)

HMI

STW

6

2: 4"

4: 7"

5: 10"

6: 12"

7: 15"

00: Standard

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?