EIO0000003794.05

Progettazione del sistema

Panoramica del prodotto

Questo prodotto è un display industriale dotato di un browser dedicato compatibile con HTML5. Essendo client Web, il prodotto può accedere ai server Web della stessa Intranet e visualizzare il contenuto del server nel browser dedicato.

  • Può collegarsi ai server HTML5 (come HMI, IPC, PLC e altri dispositivi esterni con funzionalità di server Web*1) che supportano Java Script. È possibile collegare fino a 10 dispositivi server Web.

  • I browser dedicati supportano CSS3 e XML.

  • Non è possibile usare il prodotto in Intranet.

  • Le applicazioni HMI non funzionano su questo prodotto.

Dopo l'accensione del prodotto, si deve configurare il suo display e le impostazioni del Web browser. Per informazioni sulle impostazioni, fare riferimento a Impostazioni Display/Browser.

*1 Per i modelli supportati, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
www.se.com

Struttura del sistema

La presente sezione descrive la configurazione del sistema con l'apparato e le apparecchiature periferiche.

*1 Far riferimento a Accessori.

*2 È possibile utilizzare un dispositivo di memoria USB, una tastiera USB, un mouse USB e un hub USB. Non è possibile collegare più dispositivi USB dello stesso tipo.

*3 Solo per HMISTW6200, occorre un hub Ethernet per il collegamento alla Intranet.

*4 Per i modelli supportati, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
www.se.com

NOTA:
  • Il numero di interfacce Ethernet varia a seconda del modello. Fare riferimento a Identificazione dei componenti.

  • Collegare i dispositivi USB prima di accendere il prodotto.

  • Quando si collega la tastiera USB, la tastiera software non viene visualizzata.

  • Usare una memoria USB FAT32 formattata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?