EIO0000003794.05

Interface

Buzzer

Attiva [Enable] o disattiva [Disable] il suono per le operazioni tattili del pannello. L'impostazione predefinita è [Enable].

Touch Calibration

Se si seleziona [Enable], quando si riavvia il prodotto compare la schermata di impostazione della calibrazione. Per eseguire la calibrazione, seguire le istruzioni della schermata. Al termine della calibrazione, il prodotto si riavvia. L'impostazione predefinita è [Disable].

Keyboard Type

Selezionare il tipo di tastiera USB. L'impostazione predefinita è [101].

101: Tastiera alfanumerica

106: Tastiera di immissione giapponese

NOTA: Quando si usa una tastiera giapponese USB, il blocco delle maiuscole è disattivato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?