EIO0000003794.05

Certificazioni e Standard

Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune ancora non acquisite. Controllare il marchio del prodotto e il seguente URL per gli ultimi aggiornamenti di acquisizione.
www.se.com

Agenzie di certificazione

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No61010-2-201, Industrial Control Equipment

Standard di conformità

Europa:

CE

  • Direttiva 2014/30/EU (EMC: EN 61131-2)

Australia, Nuova Zelanda:

  • RCM

Corea

  • KC

Sostanze pericolose

Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:

  • RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

  • RoHS Cina, Standard GB/T 26572

  • REACH regulation EC 1907/2006

Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/o batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).

Marchi KC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?