Boot
Mode |
Configurazione dello stato della schermata all'avvio. Per definire un'immagine, selezionare [Image] e per non avere immagini selezionare [None]. L'impostazione predefinita è [Image]. |
Data |
Se Mode impostata su [Image], toccare Load per selezionare l'immagine da visualizzare dalla memoria USB. L'immagine deve rispettare i seguenti criteri. Dimensioni del file: Massimo 12 MB Formato file: png Risoluzione immagine: Massimo 2048 x 2048 Creazione dell'immagine con la risoluzione che corrisponde a quella del display. NOTA: Si deve salvare l'immagine con il nome del file “BootImg.png”
nella cartella principale della memoria USB.
|
Delay Time |
Impostare il tempo di ritardo da quando il prodotto si avvia fino a quando compare la schermata impostata in Server > Start Page . Le durate sono da 0 a 300 secondi*1. Con l'impostazione del Delay Time, si può mostrare lo stato di avviamento fino a quando il Web server inizia a lavorare. *1 Per i prodotti con una versione del sistema precedente alla V1.2.0, impostare da 0 a 60 secondi. |
Show Progress Bar |
Attivare [Enable] o disattivare [Disable] la barra di stato visibile durante l'avvio della schermata. L'impostazione predefinita è [Enable]. |
Hidden Scroll Arrow |
Nasconde i pulsanti freccia per lo scorrimento dello schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra. L'impostazione predefinita è [Enable]. |