Precauzioni sulla tensione di alimentazione
![]() |
---|
RISCHIO DI CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNZIONAMENTO
ANOMALO DELLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
Il cavo di alimentazione dell'apparato non dovrebbe essere avvolto o tenuto vicino alle linee principali del circuito (alta tensione, alta corrente). Le linee di alimentazione o le linee di Ingresso/Uscita e i loro vari sistemi dovrebbero essere tenute separati. Se le linee di alimentazione non possono essere collegate con un sistema separato, utilizzare cavi schermati per le linee di Ingresso/Uscita.
-
Per questo prodotto si consiglia di utilizzare un'alimentazione CC indipendente. (L'alimentatore CC dovrà essere posizionato vicino al prodotto, con cablaggio a doppini il più corto possibile.)
-
Per aumentare la resistenza al rumore, fissare un anello di ferrite sul cavo di alimentazione.
Collegamenti alimentatore
-
Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.