EIO0000003794.05

Aggiornare il sistema

Aggiorna il sistema del prodotto con il file di sistema salvato nella memoria USB.
  1. Preparare il dispositivo di memoria USB (formattato in FAT32).
  2. Scaricare il file di aggiornamento del sistema per questo prodotto dal nostro sito web.
    https://www.se.com/ww/en/faqs/FA403854/
  3. Decomprimere il file scaricato e salvare tutti i file nella cartella principale del dispositivo di memoria USB.
  4. Collegare il dispositivo di memoria USB al prodotto e accenderlo.
  5. Visualizzare il Menu Configurazione. Fare riferimento a Come visualizzare il menu Configurazione.
  6. Toccare System, quindi sotto Update System toccare il pulsante Update. Nel messaggio visualizzato, toccare OK.
  7. Si avvia il processo di aggiornamento. Attendere qualche secondo fino al completamento del processo. Quando viene richiesto di riavviare, toccare OK.
  8. Dopo aver riavviato il prodotto, verificare che il sistema sia stato aggiornato. Visualizzare la barra del titolo del browser e toccare nell'ordine l'icona Menu > icona Informazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?