EIO0000003794.05

Funzionamento del browser Web

Descrizione

1

Se la pagina non possiede un titolo, visualizza il titolo della pagina dei Web server o l'URL.

2

Ogni volta che si tocca questa icona, il server Web visualizzato cambia.

NOTA: L'icona di commutazione del server è presente nei prodotti aventi versione di sistema V1.1.0 o successiva.

3

Torna alla pagina precedente.

4

Va alla pagina successiva.

5

Icona che si visualizza durante il caricamento della schermata dei Web server. Toccare questa icona per interrompere l'operazione di caricamento.

6

Ricarica la schermata dei Web server. Toccare questa icona. Quando l'operazione di caricamento inizia, l'icona si trasforma nell'icona N° 5.

7

Visualizza la schermata dei Web server impostata in Server > Start Page.

8

Toccare questa icona per visualizzare il sottomenu A.

9

Toccare questa icona per visualizzare il sottomenu B, in cui si può selezionare la visualizzazione dei Web server.

10

Toccare questa icona per visualizzare il sottomenu C, in cui si può regolare il livello di zoom da 25 a 500%. L'impostazione predefinita è [100%]. C-1 è il pulsante di reset.

11

Visualizza la versione del sistema e le informazioni di rete e di licenza, nonché le ore di utilizzo accumulate.

12

Visualizza il Menu Configurazione.

13

Visualizza la schermata del Web server selezionato.

14

Toccare questa icona per visualizzare il pulsanti di scorrimento. È possibile nascondere queste frecce con Boot > Hidden Scroll Arrow.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?