System
Password |
Per modificare la password, immettere due volte la nuova password e toccare Change. Le password devono contenere almeno un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo e un numero. Le condizioni per la password sono le seguenti. Numero di caratteri: 8 o più Caratteri utilizzabili:
NOTA:
|
Load Default |
Toccare il pulsante Reset per visualizzare la finestra di dialogo. Toccare Yes per ripristinare tutte le impostazioni, tranne la password e l'immagine di avvio, ai valori predefiniti. |
Backup Configuration |
Salvare le impostazioni sulla memoria USB. Inserire la memoria nella porta USB (Tipo A) e toccare questo pulsante. Le impostazioni vengono salvate con il nome del file “WTCONF0D.DAT” nella cartella principale della memoria USB. |
Restore Configuration |
Ripristina le impostazioni salvate nella memoria USB. Inserire la memoria nella porta USB (Tipo A) e toccare questo pulsante. Le impostazioni devono essere salvate con il nome del file “WTCONF0D.DAT” nella cartella principale della memoria USB. |
Update System |
Aggiorna il sistema con il file di sistema salvato nella memoria USB. È possibile scaricare i file di sistema aggiornati dal nostro sito web. I seguenti sono i file di sistema aggiornati. WEBOS0D.SYS, BOOTLD0D.SYS Questi dovranno essere salvati nella cartella principale della memoria USB. |