Installazione con dispositivi di fissaggio dell'installazione
![]() |
---|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso.
- Verificare che la guarnizione del prodotto sia inserita
stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro
del telaio del pannello display.NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
- In base alle Dimensioni dell'apertura del pannello dell'apparato, praticare un foro di montaggio sul pannello e montare il prodotto sul pannello dal lato anteriore.
- Inserire i gancetti degli dispositivi di fissaggio di installazione nei vani di inserimento del prodotto.
- Stringere le viti di fissaggio con un cacciavite, procedendo in senso orario. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).
AVVISO |
---|
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare
una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|