7ES02-0406-04

Pantalla Tendencias

Puede visualizar tendencias yendo a Menú > Tendencia.

El siguiente es un ejemplo de la página de tendencias Últ. día:

1 Número del canal cuya información de tendencias se muestra
2 Flechas arriba y abajo: Para visualizar las tendencias de otros canales
3 Valor de resistencia de aislamiento medido
4 Flecha derecha: Para visualizar las páginas de tendencias. Las páginas Últ. hora, Últ. día:, Últ. semana, Últ. mes y Últ. año
5 Valor existente del umbral de alarma de aislamiento.
6 Línea vertical punteada: indica una interrupción de potencia (de duración indefinida)
7 Zona con recuadro: indica los canales que no se han puesto en marcha
NOTA:

El valor de resistencia de aislamiento medido se representa como 250 kΩ en las siguientes condiciones:

  • Desconexión de transformador toroidal

  • Señal de localización no disponible

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?