7ZH02-0406-04

趋势屏幕

可以通过导航到菜单 > 趋势来查看趋势。

上一天趋势页面的示例如下:

1 显示其趋势信息的通道编号
2 向上和向下箭头:查看其他通道的趋势
3 绝缘电阻的测量值
4 向右箭头:查看趋势页面。页面是上一小时、上一天、上一周、上个月和去年的趋势页面
5 绝缘警报阈值的现有值
6 垂直虚线:表示电源中断(未定义持续时间)
7 方块区域:表示通道未经试运行
注:

在以下条件下,绝缘电阻的测量值标绘为 250 kΩ:

  • 环形互感器断开连接

  • 定位信号不可用

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?