7FR02-0406-04

Écran de tendance

Pour visualiser les tendances, sélectionnez Menu > Tendance.

Voici un exemple de page Dernier jour :

1 Numéro du canal, dont les informations de tendance s’affichent
2 Flèches Haut et Bas : Pour afficher les tendances pour d’autres canaux
3 Valeur mesurée de la résistance d’isolement
4 Flèche droite : Pour afficher les pages de tendance. Les pages sont Dernière heure, Dernier jour, Dernière sem., Dernier mois et Dernière année.
5 Valeur existante du seuil d’alarme d’isolement
6 Ligne verticale en pointillés : indique une coupure d’alimentation (durée indéterminée)
7 Zone carrée : indique que les canaux ne sont pas mis en service
NOTE:

Pendant les conditions suivantes, la valeur mesurée de la résistance d’isolement est tracée à 250 kΩ :

  • Tore déconnecté

  • Signal de localisation indisponible

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?