7ES02-0406-04

Secuencia de la prueba autodiganóstica

Durante la prueba autodiagnóstica, las luces indicadoras del dispositivo se iluminan y se muestra información en la pantalla.

Los siguientes indicadores LED se ENCIENDEN secuencialmente y se APAGAN tras el periodo predefinido:

  1. Alarma - Naranja

  2. Sin alarma - Verde

  3. Estado del Producto - Rojo

  4. Estado del Producto - Verde

  5. Comunicación - Naranja

El repetidor se activa/desactiva. Consulte la sección Prueba con repetidores para obtener información sobre cómo realizar pruebas autodiagnósticas con repetidores.

  • Si la prueba autodiagnóstica se realiza correctamente, aparece la siguiente pantalla durante 3 segundos y se muestra una pantalla de estado:

  • Si la prueba autodiagnóstica resulta fallida, el indicador LED Estado del producto se ENCIENDE y se muestra un mensaje para indicar que el producto no funciona correctamente. Desconecte la fuente de alimentación auxiliar del dispositivo y vuelva a conectarla. Si el fallo persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?