7FR02-0406-04

Séquence d’autotest

Pendant l’autotest, les témoins lumineux de l’appareil s’allument et des informations sont affichées à l’écran.

Les voyants suivants s’allument l’un après l’autre et s’éteignent après le délai prédéfini :

  1. Alarme orange

  2. Pas d’alarme vert

  3. État du produit rouge

  4. État du produit vert

  5. Communication orange

Le relais bascule. Voir Test avec relais pour plus d’informations sur l’autotest avec relais.

  • Si l’autotest réussit, l’écran suivant s’affiche pendant 3 secondes et un écran d’état s’affiche :

  • Si l’autotest échoue, le voyant produit alarme s’allume et un message s’affiche pour indiquer que le produit est défectueux. Débranchez, puis rebranchez l’alimentation auxiliaire de l’appareil. Si le problème persiste, contactez le support technique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?