7PT02-0421-03

Exemplo de aplicação: Localizando o alarme de isolação com IMD, onde o dispositivo e o IMD são conectados à rede de comunicação

Você pode usar o dispositivo para localizar o alarme de isolação de um sistema de energia não aterrado com IMD conectado à rede de comunicação.

O IMD é acionado pelo sistema de energia não aterrado que ele monitora. O IMD é conectado ao neutro (ou a uma fase) e ao aterramento. O dispositivo é conectado aos toroides. Os toroides são conectados aos canais do sistema.

O IMD monitora a isolação do sistema. O dispositivo localiza o canal em que a falha de isolação ocorre. O IMD e o dispositivo são conectados a um supervisor por meio da comunicação Modbus. Essa aplicação pode dar suporte às seguintes ações no nível de supervisor:

  • Display:

    • Estado prod.

    • Todos os alarmes de isolação de canais (ativos e reconhecidos)

    • Detalhes dos últimos 240 eventos com marca de hora

    • Valores de R e C para criar tabelas ou curvas para monitorização desses valores por períodos variáveis

  • Configurando o produto remotamente: todas as configurações podem ser acessadas remotamente

QR code for this page

Isto foi útil?