7PT02-0421-03

Visão geral do dispositivo

O dispositivo é um localizador de falhas de isolação (IFL, Insulation Fault Locator) digital para sistemas de energia não aterrados de baixa tensão. Um dispositivo de monitorização de isolação (IMD, Insulation Monitoring Device) deve ser conectado ao sistema não aterrado onde o dispositivo está conectado. O dispositivo com o IMD localiza a primeira falha e a sinaliza como um alarme.

O IMD monitora a resistência da isolação do sistema injetando um sinal. Essa técnica é usada para todos os tipos de sistema de energia – CA, CC, combinado, retificado, com um variador de velocidade, etc. O dispositivo é conectado aos canais do sistema usando Toroide. O dispositivo usa o sinal injetado do IMD para monitorar a resistência da isolação dos circuitos do canal individual. O dispositivo alerta quando a resistência de um ou mais canais monitorados é inferior ao limiar definido e identifica os canais com falha. O dispositivo também fornece valores de resistência do canal local, que é usado para monitorização mais precisa de canais individuais no sistema para fins de manutenção preventiva.

O dispositivo oferece os seguintes recursos:

  • Localização de falhas em até 12 canais

  • Localização rápida de falhas (tempo < 5 s)

  • Modo de comissionamento dedicado para a rápida verificação da instalação

  • Detecta e configura automaticamente toroides compatíveis no modo de comissionamento

  • Filtragem configurável

  • Detecção de falhas de isolação de acordo com o limiar configurado

  • Indicação de falhas transitórias

  • Relé para a indicação de falhas

  • Comunicação por meio do protocolo Modbus RS-485

  • Nome de canal configurável

  • Limiar da isolação configurável por canal

  • Atraso do alarme de isolação configurável por canal

  • Exibição da resistência (R) da isolação

  • Exibição de capacitância de fuga (C) com impedância associada (Zc)

  • Registro de falhas de isolação

  • Tendências de resistência da isolação

QR code for this page

Isto foi útil?