Comissionamento automático
- Na primeira ativação ou na restauração
da configuração original, o dispositivo exibe a mensagem Detect. toroide com uma barra de progresso percentual.NOTA: Na primeira ativação ou na restauração da configuração original, o dispositivo faz o comissionamento automático.
-
Se o toroide for detectado, a tela Comissionamento será exibida. Essa tela mostra o estado do comissionamento. A tabela a seguir fornece as informações dos diversos displays da grade de comissionamento.
Display da HMI Informações Canal 4 comissionado Canal 4 não comissionado Canal 4 comissionado com falha de isolação NOTA: O Canal 4 é fornecido como exemplo. Os displays se aplicam aos 12 canais.NOTA: Se você tiver conectado um toroide que não é um dos recomendados, o dispositivo deverá ser comissionado manualmente. Consulte Comissionamento manual. Consulte o catálogo do Vigilohm para obter a listagem mais atualizada de toroides compatíveis. -
Se o toroide não for detectado, a mensagem S/toroide é exibida. Execute uma das seguintes ações:
-
Verifique se o toroide está conectado corretamente e navegue para . O dispositivo realiza o comissionamento automático.
-
O toroide conectado não é um dos recomendados. O dispositivo deve ser comissionado manualmente. Consulte Comissionamento manual.
NOTA: Consulte o catálogo do Vigilohm para obter a listagem mais atualizada de toroides compatíveis. -
-
- Você pode verificar o cabeamento do sistema. Para fazer a verificação, consulte Verificando a conexão por cabo. Se não desejar fazer a verificação, ignore esta etapa e continue na próxima etapa.
- Pressione o botão
para sair do modo de comissionamento.
NOTA: O dispositivo sai automaticamente do modo de comissionamento após uma hora, caso não seja feita a saída manual.O dispositivo exibe a tela de resumo e o ícone de relógio pisca para mostrar que a data e hora precisam ser definidas.NOTA: Se você tiver conectado um novo toroide ou substituído um toroide, navegue para . O dispositivo realiza o comissionamento automático.