7PT02-0421-03

ION Setup

O ION Setup é uma ferramenta de configuração e verificação de dispositivo.

O ION Setup comunica-se com o dispositivo na rede e fornece a configuração básica, que pode ser feita via HMI, e também configuração avançada, como atualização de firmware e outros recursos.

Consulte ION Setup para obter a versão mais recente e instruções para instalar a ferramenta e adicionar seu dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.