7PT02-0421-03

Reinicializar

Você pode reiniciar registros e tendências. Além disso, pode fazer a restauração da configuração original.

É possível acessar os parâmetros de reinício do dispositivo selecionando Menu > Configurações > Reiniciar.

Os parâmetros de reinício são Reinic. regis., Reinic. tend. e Rest. config. orig..

Ao executar o reinício de registros e tendências, os registros ou as informações de tendência existentes são apagados, mas o valor do parâmetro das configurações permanece inalterado. Ao executar a restauração da configuração original, o dispositivo é reiniciado e o comissionamento automático é iniciado. Além disso, os valores de parâmetros de configurações são redefinidos para o padrão.

A lista completa dos parâmetros de configurações e de seus valores padrão e permitidos é a seguinte:

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de fazer alterações no conteúdo.
Parâmetro Valor padrão Valores permitidos
Alarme isol.

10 kΩ

0,2...200 kΩ

Atr. alar. isol. 0 s 0 s...120 mn
Aplicaç. Circ. Pot.
  • Circ. Pot.

  • Circ. Cont.

Filtragem 40 s

  • 5 s

  • 40 s

  • 400 s

Frequência 50 Hz
  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

Adapt. V Nenhum
  • Nenhum

  • VA1T

Nome do canal CANAL – 1 ao CANAL – 12 para 12 canais
  • A a Z

  • a a z

  • 0 a 9

  • Caracteres especiais (hífen-menos (-), barra (/), porcentagem(%), ponto final (.), (em branco))

O comprimento do nome do canal é ajustado automaticamente de acordo com a seleção de caracteres. Por exemplo, se o nome do canal contiver apenas o caractere "W", o comprimento máximo será de 8 caracteres, e se o nome do canal contiver apenas o caractere "I", o comprimento máximo será de 18 caracteres.

Relé. alar. isol. SEG.
  • SEG.

  • Padr.

Reco. relé. alar. LIGADA
  • LIGADA

  • DESLIGADO

Teste c/relés LIGADA
  • LIGADA

  • DESLIGADO

Endereço 1 1...247
Taxa trans. 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Paridade Par
  • Nenhum

  • Par

  • Ímpar

Alterar senha 0000 0000...9999
Ativação (Senha) DESLIGADO
  • LIGADA

  • DESLIGADO

Contraste 50% 10...100%
Luminosidade 100% 10...100%
Prot. tela DESLIGADO
  • LIGADA

  • DESLIGADO

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.