Parâmetros de comunicação
Antes de iniciar qualquer comunicação com o dispositivo, você deve configurar a porta de comunicação do Modbus. É possível configurar os parâmetros de comunicação selecionando (
).Os parâmetros de comunicação e seus valores padrão e permitidos são os seguintes:
Parâmetro | Valor padrão | Valores permitidos |
---|---|---|
Endereço | 1 | 1...247 |
Taxa de transmissão | 19200 |
|
Paridade | Par |
|
Para modificar o valor do parâmetro, consulte Modificação de parâmetro usando o display.
No modo ponto a ponto, quando o dispositivo é conectado diretamente a um computador, o endereço reservado 248 pode ser usado para a comunicação com o dispositivo, independentemente do endereço interno do dispositivo,