7PT02-0421-03

Precauções de segurança

A instalação, fiação, testes e manutenção devem ser realizados de acordo com os regulamentos elétricos locais e nacionais.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • Utilize equipamentos de proteção pessoal (EPP) apropriados e siga as práticas de segurança para o trabalho com energia elétrica. Consulte a NFPA 70E, a CSA Z462 ou outras normas locais.
  • Desligue toda a energia que alimenta este dispositivo e o equipamento no qual ele está instalado antes de trabalhar com o equipamento.
  • Sempre use um dispositivo sensor de tensão apropriado para confirmar que toda a energia está desligada.
  • Presuma que as comunicações e os cabos de E/S são perigosos e estão ativos até que se determine o contrário.
  • Não exceda as classificações máximas deste dispositivo.
  • Desconecte toda a fiação de entrada e saída do dispositivo antes de executar testes dielétricos (Hi-Pot) ou com megôhmetro.
  • Nunca troque um fusível externo ou disjuntor.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
NOTA: Consulte a IEC 60950-1:2005, Anexo W, para obter mais informações sobre comunicações e a fiação de E/S conectada a vários dispositivos.
ATENÇÃO
Operação não desejada
Não utilize este dispositivo para o controle ou a proteção de pessoas, animais, propriedades ou equipamentos.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
AVISO
Danos ao equipamento
  • Não abra a caixa do dispositivo.
  • Não tente reparar nenhum componente do dispositivo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?