Dépannage
Le tableau suivant décrit les problèmes potentiels, leurs causes possibles, les vérifications que vous pouvez effectuer et des solutions possibles dans chaque cas. Si vous n’arrivez pas à résoudre un problème après avoir consulté le tableau, veuillez contacter le représentant commercial régional de Schneider Electric pour obtenir de l’aide.
Problème éventuel | Cause possible | Solution possible |
---|---|---|
L’appareil n’affiche rien quand il est allumé. |
L’appareil ne reçoit pas d’alimentation. |
Vérifiez que l’alimentation auxiliaire est présente. |
L’alimentation auxiliaire n’est pas conforme. |
Vérifiez la tension auxiliaire. |
|
L’appareil a signalé un défaut d’isolement, mais votre réseau ne montre aucun signe de comportement anormal. |
Le seuil d’alarme d’isolement n’est pas approprié. |
Vérifiez la valeur du seuil d’alarme d’isolement. Modifiez le seuil d’alarme d’isolement selon besoin. |
Vous avez délibérément créé un défaut d’isolement que l’appareil n’a pas détecté. |
La valeur de la résistance utilisée pour simuler le défaut est supérieure à la valeur du seuil d’alarme d’isolement. | Utilisez une valeur de résistance inférieure au seuil d’alarme d’isolement ou modifiez le seuil d’alarme d’isolement. |
Le défaut n’est pas détecté entre le neutre et la terre. | Recommencez en vérifiant que vous êtes bien entre le neutre et la terre. | |
L’IMD détecte un défaut, mais pas l’appareil. |
Le seuil d’alarme d’isolement n’est pas approprié. |
Vérifiez la valeur du seuil d’alarme d’isolement. Modifiez le seuil d’alarme d’isolement selon besoin. |
Il existe des défauts sur la même phase sur plusieurs arrivées et le signal n’est pas suffisant pour localiser le défaut avec le seuil d’appareil sélectionné. | ||
Le défaut affecte un point du réseau non mis à la terre qui n’est pas surveillé par l’appareil, par exemple le bus entre les circuits de départ. | À l’aide du kit de localisation de défaut, vérifiez s’il existe un défaut d’isolement en amont de l’appareil. | |
Les réglages réseau de l’IMD ne sont pas configurés pour la compatibilité avec l’appareil. |
Vérifiez que les paramètres réseau de l’IMD sont bien configurés. Voir Configuration réseau pour plus d’informations. |
|
L’appareil émet une alarme alors que l’IMD ne détecte pas de défaut. |
Le seuil d’alarme d’isolement n’est pas approprié. |
Vérifiez la valeur du seuil d’alarme d’isolement. Modifiez le seuil d’alarme d’isolement selon besoin. |
L’isolement du réseau non mis à la terre a peut-être changé au fil du temps ou du fait de nouvelles conditions. |
Vérifiez l’historique de la résistance d’isolement sur l’IMD pour identifier les éventuels changements de seuil nécessaires. |
|
Les réglages réseau de l’IMD ne sont pas configurés pour la compatibilité avec l’appareil. |
Vérifiez que les paramètres réseau de l’IMD sont bien configurés. Voir Configuration réseau pour plus d’informations. |
|
Comportement du relais d’alarme inversé (désactivé lorsqu’il devrait être activé ou vice-versa) |
Raccordement du relais incorrect |
Changez le raccordement du relais pour obtenir le comportement attendu. |
Alarme persistante même après rectification du défaut |
Il y a un deuxième défaut sur le circuit de dérivation indiqué (même conducteur sous tension, même arrivée). |
Configurez et corrigez le deuxième défaut. |
Alarmes parasites |
Réseaux non mis à la terre fortement perturbés, présentant un risque de problème de qualité de l’énergie. |
Vérifiez la valeur de filtrage. Modifiez le filtrage selon besoin. |
Réponse lente des appareils |
Le filtrage n’est pas approprié. |
Vérifiez la valeur de filtrage. Modifiez le filtrage selon besoin. |
Le voyant d’état du produit est rouge, et l’affichage indique qu’une erreur s’est produite pendant l’autotest. | Erreur interne | Débranchez brièvement l’alimentation auxiliaire de l’appareil. |
Bien que l’appareil reçoive l’alimentation, le voyant d’état du produit ne s’allume pas. | Témoin lumineux défectueux. | Relancez l’autotest et vérifiez que le voyant d’état du produit s’allume brièvement. |
Le voyant Alarme ne s’allume pas en présence d’un défaut. | Témoin lumineux défectueux. | Relancez l’autotest et vérifiez que le voyant Alarme s’allume brièvement. |