VIGED310023RU-06

Обнаружение отсоединенной инжекции тока

Устройство отображает сообщение, если не обнаруживает сигнал инжекции тока.

При обрыве цепи инжекции тока на дисплее отображается следующее сообщение, которое начинает мигать:

По умолчанию параметр обнаружения отсоединенной инжекции тока активирован (параметр Отключение инжекции имеет значение ВКЛ).

При монтаже и вводе устройства и электрического шкафа управления в эксплуатацию установите параметр Отключение инжекции на ВЫКЛ перед подключением оборудования к электрической сети, чтобы не отображалось сообщение.

В зависимости от требований электрической сети или применения во время итогового ввода в эксплуатацию может потребоваться снова активировать параметр отключения инжекции тока (выбрав Параметры > Сигнал > Отключение инжекции и установив значение ВКЛ). Поэтому устройство осуществляет непрерывный контроль и сообщает о любых проблемах, связанных с отсоединением инжекции или подключениями.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?