VIGED310023RU-06

Экраны состояния

Введение

На экране по умолчанию отображается значение сопротивления изоляции системы. Он автоматически меняется на экран, уведомляющий о пробое изоляции или об аварийном сигнале трансформатора (в соответствующих случаях). Подсветка экрана мигает для индикации сигнала о пробое изоляции или аварийного сигнала трансформатора (в соответствующих случаях).

Измеренное значение сопротивления изоляции (R)

Устройство по умолчанию отображает измеренное значение сопротивления изоляции системы.

Сигнал о пробое изоляции: обнаружен пробой изоляции

Если значение сопротивления изоляции падает ниже порогового значения для сигнала о пробое изоляции, то устройство отображает экран уведомления о пробое изоляции.

Экран мигает при обнаружении пробоя изоляции или аварийного сигнала трансформатора.

Подтверждение сигнала о пробое изоляции путем нажатия кнопки .

Сигнал о пробое изоляции подтвержден

Этот экран отображается, если вы подтвердили сигнал о пробое изоляции или аварийный сигнал трансформатора.

Аварийный сигнал трансформатора

Этот экран отображается при перегрузке или перегреве трансформатора.

Для выхода с экрана нажмите кнопку OK. Затем отобразится экран аварийного сигнала соответствующего трансформатора.

  • Пример экрана при перегрузке трансформатора:

  • Пример экрана при перегреве трансформатора:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?