VIGED310023RU-06

Введение

Незаземленная система обеспечивает безопасность за счет непрерывности работы. Первый пробой изоляции не оказывает влияния на непрерывность функционирования системы. Вместе с тем, при перегрузке трансформатора или коротком замыкании может произойти отключение системы. В таких случаях негативное воздействие короткого замыкания может быть ограничено путем изолирования участка отказа. Необходимо осуществлять контроль перегрузки и температуры трансформаторов в незаземленных системах.

Функция контроля трансформатора интегрирована в IM15H или IM20-H. IM10-H для выполнения данной функции требуется дополнительное оборудование.

Перегрузка или перегрев могут привести к отказу трансформатора:

  • В IM15H или IM20-H отказы трансформатора имеют приоритет перед пробоями изоляции при отображении, а также активируется сигнал отказа трансформатора.

  • На оборудовании дистанционного контроля HRP при отказе трансформатора загорается красный светодиод электрической неисправности.

  • На дистанционном дисплее отображается сообщение Перегрузка трансформатора или Перегрев трансформатора.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?