VIGED310023RU-06

Функции устройства

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства.
Функция IM10-H IM20-H IM15H
Измерение и отображение сопротивления изоляции незаземленной электрической системы
Срабатывание сигнала по пороговому значению
Сигнал перегрузки трансформатора
Сигнал перегрева трансформатора
Журнал с указанием времени (события пробоя изоляции, перегрузки и перегрева трансформатора)
Связь по протоколу Modbus RS-485
Совместимость с оборудованием дистанционного контроля (Vigilohm HRP)
Совместимость с оборудованием дистанционного контроля (дистанционный дисплей Vigilohm)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?