VIGED310023RU-06

Монтаж

Перед установкой устройства убедитесь в следующем:

  • Монтажная поверхность должна иметь толщину от 0,8 до 3,2 мм.

  • Для установки устройства в монтажной поверхности необходимо вырезать квадрат размером 92 х 92 мм.

  • К устройству не подключаются клеммные панели.

  1. Установите устройство в вырез на монтажной поверхности, немного наклонив его вперед.
  2. В зависимости от толщины монтажной пластины защелкните 3 пружинных фиксатора в прорези на устройстве следующим образом:
    Толщина монтажной поверхности Используемые крепежные разъемы

    0,8 мм ≤ X ≤ 2 мм

    (0,031 дюйма ≤ X ≤ 0,079 дюйма)

    2 мм ≤ X ≤ 3,2 мм

    (0,079 дюйма < X ≤ 0,126 дюйма)

  3. Выполните подключение и установите клеммные панели, как показано на соответствующей схеме подключения (см. Принципиальная электрическая схема) и как требуется для соответствующего типа устройства (см. Обзор оборудования).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?