VIGED310023RU-06

Обзор оборудования

IM10-H ,IM20-H и IM15H имеют 3, 6 и 5 клеммных панелей соответственно (идентификаторы с А по F).

A Клеммная панель подключения инжекции тока
B Клеммная панель вспомогательного источника питания
C Клеммная панель сигнального реле пробоя изоляции (IM10-H) / Клеммная панель сигнального реле пробоя изоляции / трансформатора (IM15H / IM20-H)
D Клеммная панель входа 1 А или 5 А трансформатора тока для измерения тока вторичной обмотки изолирующего трансформатора (IM15H / IM20-H)
E Клеммная панель порта связи Modbus (IM20-H)
F Клеммная панель для входа сигнала биметаллического датчика для контроля температуры изолирующего трансформатора (IM15H / IM20-H)
G Кнопки контекстного меню
H Светодиодный индикатор режима работы
I Светодиодный индикатор сигнала пробоя изоляции
J Кнопка Меню для перехода в главное меню
K Кнопка Esc для возврата в предыдущее меню или отмены ввода параметра
L Дисплей
M Серийный номер
N Номер по каталогу (IMD-IM10-H, IMDIM15H или IMD-IM20-H)

Коммерческий код устройства

Ид. модели Коммерческий код
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?