Устранение неисправностей
В приведенной ниже таблице описаны потенциальные неполадки, их возможные причины, проверки, которые вы можете выполнить, и возможные решения. Если неполадку не удается устранить при помощи сведений, представленных в данной таблице, обратитесь за помощью к местному торговому представителю Schneider Electric.
Потенциальная неполадка | Возможная причина | Возможное решение |
---|---|---|
При включении на устройстве ничего не отображается. |
Отсутствует питание устройства. |
Проверьте наличие вспомогательного источника питания. |
Вспомогательный источник питания не отвечает требованиям. |
Проверьте напряжение вспомогательного источника питания: U = 90...265 В перем. тока |
|
Устройство сообщает об обнаружении пробоя изоляции, но ваша система не демонстрирует признаков некорректной работы. |
Неправильный порог срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. |
Проверьте значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. При необходимости измените значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. |
Вы специально организовали пробой изоляции, но устройство его не обнаружило. |
Значение сопротивления, используемое для моделирования пробоя, выше значения порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. | Используйте значение сопротивления, которое ниже значения порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции, или измените порог срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции |
Между нейтралью и заземлением пробой не обнаружен. | Начните сначала и убедитесь, что вы находитесь между нейтралью и заземлением. | |
Светодиод состояния прибора горит красным, на дисплее отображается ПОТЕРЯ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. | При вводе в эксплуатацию к электрической панели не подключены электрические приборы. |
|
Обрыв проводника для инжекции тока или провода заземления на устройстве. | ||
Устройство считает электрическую систему с низкой емкостью и высоким сопротивлением отсоединенной инжекцией тока. | ||
Светодиод состояния прибора горит красным, а на дисплее указано, что при выполнении автотестирования произошла ошибка. | Обрыв цепи инжекции тока устройства. | Кратковременно отсоедините вспомогательный источник питания от устройства. |
Несмотря на то, что на устройство подается питание, светодиод состояния прибора не загорается. | Неисправность индикатора. | Повторно запустите автотестирование и убедитесь, что светодиод состояния прибора загорается на короткое время. |
Светодиодный индикатор сигнализации не загорается при пробое изоляции. | Неисправность индикатора. | Повторно запустите автотестирование и убедитесь, что светодиодный индикатор сигнализации загорается на короткое время. |