VIGED310023RU-06

Демонтаж

  1. Отсоедините клеммные панели от устройства.
  2. Вставьте жало отвертки между пружинным фиксатором и устройством и используйте отвертку, как рычаг, чтобы открыть пружинный фиксатор.
    Примечание: Выполните этот шаг для оставшихся 2 пружинных зажимов.
  3. Снимите устройство с монтажной поверхности.
  4. Вставьте обратно клеммные панели и убедитесь в правильном расположении на устройстве (см. Обзор оборудования).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?