VIGED310023RU-06

Обзор устройства

Устройство представляет собой цифровой прибор контроля изоляции (IMD) для низковольтных незаземленных электрических систем. Устройство осуществляет контроль изоляции электрической системы и оповещает о пробое изоляции при его наступлении.

IMD применяет низкочастотное напряжение переменного тока между электрической системой и землей для обеспечения точного контроля изоляции в сложных применениях. Состояние изоляции затем оценивается на основе полученного значения тока. Данная методика используется для электрических систем всех типов: переменного тока, постоянного тока, комбинированных, выпрямленного тока, с частотным преобразователем скорости и т. д.

IM10-H, IM15H и IM20-H предлагают следующие функции:

  • Отображение значения сопротивления изоляции (R)

  • Обнаружение пробоя изоляции в соответствии с настраиваемым пороговым значением

  • Обнаружение отсутствия подключения (заземления или инжекции)

IM15H и IM20-H предлагают следующие дополнительные функции:

  • Журнал пробоев изоляции

  • Контроль трансформатора:

    • Отображение тока нагрузки для вторичной обмотки (в процентах)

    • Срабатывание сигнала по пороговому значению (в процентах от номинального тока)

    • Сигнал при перегреве (биметаллический контакт)

IM20-H предлагает возможность связи по протоколу Modbus RS-485.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?