VIGED310023RU-06

Контроль изоляции системы

Устройство контролирует сопротивление изоляции незаземленной электрической системы в соответствии со следующим графиком времени, на котором представлены настройки по умолчанию:Устройство контролирует сопротивление изоляции незаземленной электрической системы в соответствии со следующим графиком времени, если доступно обнаружение сигнала:

1 В системе обнаружен пробой изоляции, устройство переключено в состояние сигнализации. Срабатывает сигнальное реле пробоя изоляции и загорается светодиод сигнализации.
2 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции возвращается в свое исходное состояние. Для получения дополнительной информации о режимах реле см. Режим реле. Для получения дополнительной информации о подтверждении сигналов реле см. Подтверждение реле.
3 Пробой изоляции устранен. Светодиод сигнализации гаснет. Устройство возвращается в нормальное состояние.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?