VIGED310023RU-06

Пример применения: IM10-H и HRP

Пример IM10-H и HRP, установленных в медицинском учреждении.

Поскольку оборудование дистанционного контроля HRP установлено в операционной, система контроля может собирать и отображать полную информацию о сигналах пробоя изоляции, генерируемых электрическими приборами.

Схема подключения HRP к шкафу в операционной показана на следующем рисунке:

Схема подключения HRP показана на следующем рисунке:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?