VIGED310023RU-06

Пример применения: IM15H / IM20-H, оборудование дистанционного контроля HRP и устройство наблюдения

Пример IM15H / IM20-H и оборудования дистанционного контроля HRP, установленных в медицинском учреждении вместе с устройством наблюдения, подключенным по линии связи Modbus.

В дополнение к функциям IM10–H IM15H / IM20-H используется для передачи данных о сбоях трансформатора на HRP. По линии связи Modbus (IM20-H) персонал операционной или обслуживающий персонал получают следующие данные:

  • Значение сопротивления изоляции

  • Уровень нагрузки трансформатора

  • Сигналы о пробое изоляции и аварийные сигналы трансформатора

  • События с указанием времени

Схема подключения оборудования дистанционного контроля HRP, шкафа в операционной и устройства наблюдения показаны на следующем рисунке:

Схема подключения HRP показана на следующем рисунке:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?