VIGED310023RU-06

О настоящем руководстве

В данном руководстве рассматриваются функции устройств контроля изоляции (IMD) Vigilohm IM10-H, IM15H и IM20-H и приводятся инструкции по установке, вводу в эксплуатацию и настройке.

Данное руководство предназначено для конструкторов, изготовителей шкафов, установщиков, системных интеграторов и специалистов по техническому обслуживанию, которые работают с незаземленными электрическими распределительными системами, включающими приборы контроля изоляции (IMD) для применения в медицине.

В этом руководстве термины «IMD» и «устройство» означают Vigilohm IM10-H, IM15H и IM20-H. Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Концепция настоящего руководства предполагает, что вы понимаете принципы контроля изоляции и знакомы с оборудованием и электрической системой, в составе которых эксплуатируется ваше устройство.

Свяжитесь с региональным представителем Schneider Electric, чтобы узнать об имеющихся возможностях для дополнительного обучения по вашим устройствам.

Убедитесь, что вы используете последнюю версию микропрограммного обеспечения устройства, чтобы иметь доступ ко всем новейшим возможностям.

Новейшая документация по вашему устройству доступна для загрузки на веб-сайте www.se.com.

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование.

Используемые документы

Документ Кол-во
Инструкция: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM10-H S1A40440
Инструкция: Устройство контроля изоляции Vigilohm IM15H и IM20-H S1A40442
Каталог Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
Решение по безопасному распределению и контролю электроэнергии для операционных. Справочник по решению DESWED109024EN
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires - Guide de la solution DESWED109024FR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?