VIGED310023RU-06

Контроль нагрузки трансформатора

Потребление нагрузки трансформатора непрерывно измеряется внешним трансформатором тока и отображается в виде процента нагрузки.

Этот потребляемый ток сравнивается с заданным пороговым значением и при превышении генерируется сигнал трансформатора в человеко-машинном интерфейса IM15H или IM20-H и на оборудовании дистанционного контроля HRP, на дистанционном дисплее отображается сообщение Перегрузка трансформатора, отправляемое по линии связи Modbus (IM20-H) и активируется сигнальное реле трансформатора.

В человеко-машинном интерфейсе IM15H или IM20-H или по линии связи Modbus (IM20-H) должны быть сконфигурированы следующие параметры:

Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию
Первичная обмотка трансформатора тока 40....9999 A 50 A
Вторичная обмотка трансформатора тока
  • 1 A

  • 5 A

5 A
Номинальный ток трансформатора 12...9999 A 36 A
Пороговое значение перегрузки трансформатора 1...100% (% от номинального тока) 80 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?